Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDA-00915
您好!
有关 TIDA-00915参考设计相关的软件套件的问题、我正在咨询: 适用于集成驱动器的三相、三相、1.25kW、200VAC 小型 GaN 逆变器参考设计。 我注意到 CCS 内的 Resource Explorer 中有一些开发套件与一些参考设计相关联。 我感兴趣的参考设计似乎没有附带与其关联的 MCU/DSP 的"开发套件":Piccolo F280049C。 我可以假设并非所有参考设计都具有关联的开发套件、或者我无法找到它。 这是正确的假设、还是我无法找到它。 如果没有关联的开发套件、我注意到有一个开发套件可用于参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 单相逆变器电压源。 此开发套件是为 TIDA-00915参考设计开发软件的良好开端、还是在 Resource Explorer 中有其他建议。
我附上了 Resource Explorer 的图片以及我所提到的参考设计。 感谢你能抽出时间。
祝你一切顺利、
Anthony Bristow