大家好、
我收到了客户的问题。
这张图片清楚地显示了 ACF 和 QRF 之间的波形差异。 为什么 VSW 上的尖峰消失了? 为什么 ACF 可以实现全 ZVS、但 QRF 不能实现?
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我收到了客户的问题。
这张图片清楚地显示了 ACF 和 QRF 之间的波形差异。 为什么 VSW 上的尖峰消失了? 为什么 ACF 可以实现全 ZVS、但 QRF 不能实现?
非常感谢你的帮助。
此致、
你(们)好
漏电感引起的 VDS 尖峰将被 ACF 中的钳位电容器吸收、并最终回收再利用到次级。 因此、与 QR 反激式相比、VDS 上不会出现尖峰、
对于 ZVS、由于 QR 将在 VDS 下的自然环振铃处开启、因此它可能无法在某些条件下实现 ZVS、例如高压线输入、 但对于 ACF、由于实现了高侧双向开关、因此它将提供一条路径、在主低侧打开之前生成负磁化电流以对 VDS 输出进行放电、从而实现 ZVS。
BR
最大