This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:有源反激式和 QR 反激式之间的差异

Guru**** 1529850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1006082/tida-01623-the-difference-between-active-flyback-and-qr-flyback

器件型号:TIDA-01623

大家好、

我收到了客户的问题。

这张图片清楚地显示了 ACF 和 QRF 之间的波形差异。 为什么 VSW 上的尖峰消失了? 为什么 ACF 可以实现全 ZVS、但 QRF 不能实现?  

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    漏电感引起的 VDS 尖峰将被 ACF 中的钳位电容器吸收、并最终回收再利用到次级。 因此、与 QR 反激式相比、VDS 上不会出现尖峰、  

    对于 ZVS、由于 QR 将在 VDS 下的自然环振铃处开启、因此它可能无法在某些条件下实现 ZVS、例如高压线输入、 但对于 ACF、由于实现了高侧双向开关、因此它将提供一条路径、在主低侧打开之前生成负磁化电流以对 VDS 输出进行放电、从而实现 ZVS。  

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。添加问题。

    这三个器件具有哪些功能? 您能详细描述一下吗?

    为什么 PFC 前面有两个桥式整流器?

    QR 钳位电容器无法吸收尖峰的原因

    非常感谢。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想您可以先参考 ACF 的一些文件、然后再了解详细信息。 由于 上述内容已经解决了您的问题、

    两个电桥整流仅用于散热问题、如果您具有良好的散热条件、则可以肯定地使用一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请提供进一步的详细指导。

    我已经阅读了一些有关 ACF 的论文、但我仍然有问题、QR 钳位电容器为何无法吸收尖峰、QR 反激式的波形为何也具有负极部分但无法实现 ZVS。
    在 ACF 中、当 VSW 电容器放电时、电流将进入源极正端口。 电流如何像这样流动?

    感谢你 能抽出时间。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    QR 可能会稍微吸收电压尖峰、但没有回收泄漏能量的途径。 但会完全消散。

    QR 可以在具有自然开关的低压线路上实现 ZVS、但无法在高压线路上实现自然开关

    对于 ACF、由于有一个双向开关、因此它提供了一条回收泄漏和 ZVS 的路径   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢 你的答复。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    添加问题。

    为什么 QR 仅吸收一点尖峰?

    谢谢


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这与带 RCD 钳位的传统反激式拓扑类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这三个器件具有哪些功能? 您能详细描述一下吗?

    谢谢


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    它称为电阻器电容器钳位。 这是反激式的常用钳位电路