This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:是否使用了 IGBT 模块?

Guru**** 2005515 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00917
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1007642/tida-00917-igbt-module-used

器件型号:TIDA-00917

大家好、

你好。

TIDA-00917设计用于驱动 ParallelI GBT 模块。 但有不同的 IGBT 模块、我们的客户想知道使用了哪种特定的模块类型?

他的问题是、如果使用另一个 IGBT 模块、栅极的引线电感可能很重要(可能不重要)、因此他需要进行必要的调整 、以确保在为栅极布线时路径长度相同。   

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、客户发现两个似乎适合电路板设计的 IGBT 模块。 Infineon FF300R17ME4P_B11和 SemiQ GSID600A120S4B1。 请确认这些是否代表用于 TIDA-00917板设计的模块设计?

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../GSID600A120S4B1.pdf

    e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_FF300R17ME4P_5F00_B11_2D00_DS_2D00_v03_5F00_00_2D00_EN.pdf

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我们使用 了 IGBT FF450R12ME4、您还可以在设计指南第2.1.4和4.5节中找到此信息。

    您可以在下面看到设计指南的链接。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduc70a/tiduc70a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Kristen。

    谢谢!

    艺术