This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:是否使用了 IGBT 模块?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1007642/tida-00917-igbt-module-used

器件型号:TIDA-00917

大家好、

你好。

TIDA-00917设计用于驱动 ParallelI GBT 模块。 但有不同的 IGBT 模块、我们的客户想知道使用了哪种特定的模块类型?

他的问题是、如果使用另一个 IGBT 模块、栅极的引线电感可能很重要(可能不重要)、因此他需要进行必要的调整 、以确保在为栅极布线时路径长度相同。   

谢谢、此致、

艺术