This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法生成设计

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/973582/unable-to-generate-designs

主题中讨论的其他器件:LM61460

尊敬的 Webench 团队:

您能否帮助我们检查 Webench 当前为何无法使用 LM61460生成设计? 运行条件为 Vin = 9V-32V、Vout = 5V@2A。

询问这一点、因为我们的客户去年11月/12月能够在这些条件下生成设计(请参阅下图)、但现在无法生成设计。 尝试在我们的端进行复制、结果相同。




提前感谢!


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我最近向 WEBENCH 设计团队发送了一个支持请求单、其中涉及一个类似问题(VIN = 8V-24V;VOUT = 5V;IOUT = 3A)、该问题未进行仿真并提供设计错误消息。 已将 TT 分配给支持团队成员、他应致力于修复此错误。 也许这个问题与我刚才提到的问题有关。 当我获得有关此支持进度的更多详细信息时、我会告诉您。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您对此进行深入研究。 我们将向客户分享这些初始信息。 希望在客户端完成 PCB 布局并正在投入生产的过程中、该问题得到最彻底的解决。 他们希望利用我们的 Webench 设计来参考此过程。

    我们期待您的回复。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我从 WEBENCH 支持团队那里得到了很多信息、我们正在积极努力解决这个问题。

    解决后、通常需要一周时间才能将其刷新并上传到 WEBENCH 服务器上供公众使用。

    敬请关注何时提供此功能的更多信息。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    WEBENCH 支持团队应立即安排对更新进行审查。 请预计该器件的最新型号将于下周某个时候推出、以便进行仿真。 模型中存在一些编码问题、导致无法创建稳定的设计、因此应在下一个修订版本中解决。

    我现在将关闭此主题。 如果您之后有任何问题、请回复此主题、并重新打开以进行进一步讨论。

    此致、
    Jimmy