Other Parts Discussed in Thread: LM61460
尊敬的 Webench 团队:
您能否帮助我们检查 Webench 当前为何无法使用 LM61460生成设计? 运行条件为 Vin = 9V-32V、Vout = 5V@2A。
询问这一点、因为我们的客户去年11月/12月能够在这些条件下生成设计(请参阅下图)、但现在无法生成设计。 尝试在我们的端进行复制、结果相同。 
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jejomar、
我最近向 WEBENCH 设计团队发送了一个支持请求单、其中涉及一个类似问题(VIN = 8V-24V;VOUT = 5V;IOUT = 3A)、该问题未进行仿真并提供设计错误消息。 已将 TT 分配给支持团队成员、他应致力于修复此错误。 也许这个问题与我刚才提到的问题有关。 当我获得有关此支持进度的更多详细信息时、我会告诉您。
此致、
Jimmy