This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:CC2640

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM, TIDA-01624, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640, TMP117, TMP116, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/972276/tida-01624-cc2640

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件: TMP117EVMLAUNCHXL-CC2640R2CC2640CC2640R2FTMP117TMP116TMDSEMU110-U

你好

我正在研究使用 TMP117EVM+LAUNCHXL-CC2640R2来实现 TIDA-01624

我发现 TIDA-01624和 Launchpad 之间的区别很小

根据、CC2640的引脚22固定为 VCC

但是、CC2640的引脚22用于 TIDA-01624中的"唤醒"。

我是否需要"唤醒"?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata-San、您好!

    CC2640R2FRSMR (TIDA-01624中使用的4.0mm x 4.0mm 封装)的引脚22实际上是 DIO_5。 CC2640的不同封装版本将具有不同的引脚排列、您必须针对这些引脚调整布局/原理图。  

    除非需要、否则无需使用 CC2640的唤醒功能。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费舍尔-圣

    非常感谢您的回复。

    所以我必须观察 DIO、而不是引脚。

    TIDA 使用 DIO_1 (pin9)作为 SCL、DIO_2 (pin10)作为 SDA、DIO_5 (pin22)作为唤醒。

    Lauchpad CC2640将 DIO_1 (PIN6)用作 Free、将 DIO_2 (pin7)用作 RXD (看起来没有连接)

    DIO_5 (引脚10)作为 SDA。

    我正在使用 i2c 源(TMP117)学习。

    那么、我需要将 SCL 连接到 PIN6、而 SDA 连接到引脚7吗?

    IIC 是否需要 Ex 上拉电阻?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 YS。

    我对上述情况感到抱歉。

    请忘记最后一句。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata-San、您好!

    正确的是、在这种情况下、引脚功能比引脚编号更重要。 您不一定需要复制 TIDA-01624中的引脚分配、除非您打算按原样使用该设计中的代码、并且正在使用类似的硬件。  

    由于您使用的是 TI Launchpad、因此您可以考虑使用 TI Resource Explorer 中的示例之一、这样您就可以更好地开始通过 I2C 与 TMP117进行通信。  

    此示例 与 TMP116兼容、并且应与 TMP117搭配使用、因为它们是软件兼容的。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经尝试过上述方法,但它仍然不起作用。

    我尝试安装 TMP116样片、但它甚至无法移植到 CCS。

    我怎么了???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我发现了很大的问题。

    我不认为这是一个被货车化的项目。

    我使用的是 CCS v10.11

    我将 TIDA 样本放在这里

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\TIDA_01624

    我想我可以构建它们。 然后我按下 DEBUG、它停止了

     main.c 的第200行

    仍然终止调试、然后将电路板重新连接到电源、

    我可以在手机中看到 BLEmed、但它看起来不起作用。

    货车出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata-San、您好!

    TIDA-01624随附的代码不是为 CC2640 Launch Pad 编写的。 您能否说明您的硬件设置是什么样的? 您有原理图吗?

    如果您可以在 Simple Link SDK Explorer 应用程序中看到 BLE med 补丁、则应能够通过选择图标连接到该补丁。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费舍尔-圣

    感谢您的回复。

    根据

    我认为它能够连接 TMP117和 LaunchPad。

    我有 TIDA-01624和 Launchpad 的原理图。

    我没有注意到 CC2640R2FRSMR (TIDA)和 CC2640R2FRGZ (Launchpad)的区别

    他们是否需要不同的代码?

    我们已经被视为波纹

    ----------------------------------------------------

    Makoto Kitamura 先生、您好!

    感谢您联系德州仪器客户支持。 我对我们的答复拖延表示歉意,因为我们在假期期间遇到了大量的调查。

    关于您的查询、我知道您正在寻找 TIDA-01624的替代产品。

    是的、您回答正确。 您可以使用 LAUNCHXL-CC2640R2和 TMP117EVM 重新创建 TIDA-01624的功能。 您只需遵循 TIDA-01624原理图上的连接即可、您可以继续操作。 对于固件、LAUNCHXL-CC2640R2具有板载调试器。 因此、您将不需要 TMDSEMU110-U 请参阅以下链接、了解您可能需要作为此项目参考的一些重要文件。

    TIDA-01624 |设计文件: https://www.ti.com/tool/TIDA-01624#myTable3
    TIDA-01624 |软件: https://www.ti.com/tool/TIDA-01624#software

    希望这对您有所帮助。 如果您需要进一步的帮助或对此有任何澄清、请告诉我。 我很乐意提供帮助。

    现在、我将把这个问题置于"已解决"状态。 如果您的询问得到了解答、请在此情况下单击"接受解决方案"按钮、我将不胜感激。 此外、如果您可以通过后续将收到的调查提供有关您的支持体验的反馈、那将非常棒。


    此致、

    Cedrick Infantado
    德州仪器客户支持

    ----------------------------------------------------

    随时感谢您的帮助。

    最棒的是 YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YS、

    我试图澄清您的硬件设置、似乎我误读了您的初始帖子、抱歉。 只要所有连接都正确、就可以执行此操作。 您将什么硬件用于 TMP117?  

    [引用用户="Yuichi Shibata"]
    我想我可以构建它们。 然后我按下 DEBUG、它停止了

     main.c[/quot]的第200行

    这是 main.c 文件的开头、在运行调试器时、它将始终从此处开始、直到您指示它应该继续。

    [报价用户="Yuichi Shibata">无论如何终止调试、然后重新连接电路板电源、

    我可以在手机中看到 BLEmed、但它看起来不起作用。

    您能否澄清不工作意味着什么? 听起来好像您看到广告、但无法连接、这是正确的吗?

    如果您看到自动广播、则可能会正确加载代码、但如果代码无法与 TMP117通信、则可能会挂起。

    作为第一步、您应该将示波器或逻辑分析仪连接到 I2C 线路、以查看与 TMP117的通信是否正常。  由于您按原样使用代码、因此还请确保在故障排除过程中模拟唤醒脉冲(即在程序运行时下拉 DIO_5)。  

    此致、
    Brandon Fisher