主题中讨论的其他器件: TMP117EVM、 LAUNCHXL-CC2640R2、 CC2640、 CC2640R2F、 TMP117、 TMP116、 TMDSEMU110-U
你好
我正在研究使用 TMP117EVM+LAUNCHXL-CC2640R2来实现 TIDA-01624
我发现 TIDA-01624和 Launchpad 之间的区别很小
但是、CC2640的引脚22用于 TIDA-01624中的"唤醒"。
我是否需要"唤醒"?
最恰当的考虑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在研究使用 TMP117EVM+LAUNCHXL-CC2640R2来实现 TIDA-01624
我发现 TIDA-01624和 Launchpad 之间的区别很小
但是、CC2640的引脚22用于 TIDA-01624中的"唤醒"。
我是否需要"唤醒"?
最恰当的考虑
费舍尔-圣
非常感谢您的回复。
所以我必须观察 DIO、而不是引脚。
TIDA 使用 DIO_1 (pin9)作为 SCL、DIO_2 (pin10)作为 SDA、DIO_5 (pin22)作为唤醒。
Lauchpad CC2640将 DIO_1 (PIN6)用作 Free、将 DIO_2 (pin7)用作 RXD (看起来没有连接)
DIO_5 (引脚10)作为 SDA。
我正在使用 i2c 源(TMP117)学习。
那么、我需要将 SCL 连接到 PIN6、而 SDA 连接到引脚7吗?
IIC 是否需要 Ex 上拉电阻?
此致
Shibata-San、您好!
正确的是、在这种情况下、引脚功能比引脚编号更重要。 您不一定需要复制 TIDA-01624中的引脚分配、除非您打算按原样使用该设计中的代码、并且正在使用类似的硬件。
由于您使用的是 TI Launchpad、因此您可以考虑使用 TI Resource Explorer 中的示例之一、这样您就可以更好地开始通过 I2C 与 TMP117进行通信。
此示例 与 TMP116兼容、并且应与 TMP117搭配使用、因为它们是软件兼容的。
此致、
Brandon Fisher
你好
我发现了很大的问题。
我不认为这是一个被货车化的项目。
我使用的是 CCS v10.11
我将 TIDA 样本放在这里
C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\TIDA_01624
我想我可以构建它们。 然后我按下 DEBUG、它停止了
main.c 的第200行
仍然终止调试、然后将电路板重新连接到电源、
我可以在手机中看到 BLEmed、但它看起来不起作用。
货车出了什么问题?
费舍尔-圣
感谢您的回复。
根据
我认为它能够连接 TMP117和 LaunchPad。
我有 TIDA-01624和 Launchpad 的原理图。
我没有注意到 CC2640R2FRSMR (TIDA)和 CC2640R2FRGZ (Launchpad)的区别
他们是否需要不同的代码?
我们已经被视为波纹
----------------------------------------------------
Makoto Kitamura 先生、您好!
感谢您联系德州仪器客户支持。 我对我们的答复拖延表示歉意,因为我们在假期期间遇到了大量的调查。
关于您的查询、我知道您正在寻找 TIDA-01624的替代产品。
是的、您回答正确。 您可以使用 LAUNCHXL-CC2640R2和 TMP117EVM 重新创建 TIDA-01624的功能。 您只需遵循 TIDA-01624原理图上的连接即可、您可以继续操作。 对于固件、LAUNCHXL-CC2640R2具有板载调试器。 因此、您将不需要 TMDSEMU110-U 请参阅以下链接、了解您可能需要作为此项目参考的一些重要文件。
TIDA-01624 |设计文件: https://www.ti.com/tool/TIDA-01624#myTable3
TIDA-01624 |软件: https://www.ti.com/tool/TIDA-01624#software
希望这对您有所帮助。 如果您需要进一步的帮助或对此有任何澄清、请告诉我。 我很乐意提供帮助。
现在、我将把这个问题置于"已解决"状态。 如果您的询问得到了解答、请在此情况下单击"接受解决方案"按钮、我将不胜感激。 此外、如果您可以通过后续将收到的调查提供有关您的支持体验的反馈、那将非常棒。
此致、
Cedrick Infantado
德州仪器客户支持
----------------------------------------------------
随时感谢您的帮助。
最棒的是 YS
您好、YS、
我试图澄清您的硬件设置、似乎我误读了您的初始帖子、抱歉。 只要所有连接都正确、就可以执行此操作。 您将什么硬件用于 TMP117?
[引用用户="Yuichi Shibata"]
我想我可以构建它们。 然后我按下 DEBUG、它停止了
main.c[/quot]的第200行
这是 main.c 文件的开头、在运行调试器时、它将始终从此处开始、直到您指示它应该继续。
[报价用户="Yuichi Shibata">无论如何终止调试、然后重新连接电路板电源、
我可以在手机中看到 BLEmed、但它看起来不起作用。
您能否澄清不工作意味着什么? 听起来好像您看到广告、但无法连接、这是正确的吗?
如果您看到自动广播、则可能会正确加载代码、但如果代码无法与 TMP117通信、则可能会挂起。
作为第一步、您应该将示波器或逻辑分析仪连接到 I2C 线路、以查看与 TMP117的通信是否正常。 由于您按原样使用代码、因此还请确保在故障排除过程中模拟唤醒脉冲(即在程序运行时下拉 DIO_5)。
此致、
Brandon Fisher