This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10236:确认

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/972763/pmp10236-confirmation

器件型号:PMP10236

大家好、

好的、我们的一位客户希望使用 PMP10236作为基准、并想知道大容量电容器用于高总线电压 的原因、在设计中使用电阻器、例如4.7兆欧。  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    这些电阻器会使电容分压器对称;
    电阻器偏置电流的良好起点是电容器的10倍泄漏电流。

    如果在启动或瞬态期间不使用它们、则输出端的两个波形不会完全平衡、
    导致1/2 fsw 时的纹波更大。 经过几毫秒后、初级侧的反射电压可确保"正常"运行、
    平衡自身。

    根据电容器的质量、此处的典型值为2个2兆欧姆至2个4兆欧姆;
    关于电容器泄漏电流、请注意老化。

    希望这对我们有所帮助、致以最诚挚的问候、Bernd