This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010048:TIDA-010048

Guru**** 2761715 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010048, DAC8760, TIDA-01535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971034/tida-010048-tida-010048

器件型号:TIDA-010048
主题中讨论的其他器件: DAC8760TIDA-01535

大家好、

我们需要考虑将 TIDA-010048用于4-20mA 两线制变送器。

  • 7-8个输出通道–我们希望实现通道间隔离
  • 2个输入
  • 我们需要与电源隔离
  • 电源–24V 直流

我们希望开发与电源隔离的设计、并实现通道间隔离的4至20mA 输出板模块。

TIDA-010048是否支持多个隔离式环路设计解决方案?

此致、

负 G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您希望开发具有8路输出和2路输入的 PLC/DCS 模块。 所有通道均为4-20mA 2线通道。

    TIDA-010048代表包含24V 隔离电源的4通道隔离式输入模块。

    对于隔离式模拟输出模块通道/通道、我建议使用 DAC8711 (如果需要自适应电源管理)或 DAC8760 (如果要使用固定电源)。

    不过、这些输出通道的功率有点棘手。

    -每通道功率取决于 DAC 中的最大负载和功率耗散。 对于最大24mA、假设为600欧姆、我们得到0.35W 的负载功率。 考虑到 DAC 中的功率损耗、最终要求每通道功率在0.5W 范围内。

    您计划从何处提供这种电源? 像 TIDA-010048中的背板? 然后、对于8个通道、隔离后的电平为4W、因此需要一个功率为5-6W 的功率器件。 这实际上对于 AOUT 模块来说并不常见。 大多数 AOUT 模块由24V 现场电源供电。 如果需要隔离此电源、则每通道需要24V 输入电压隔离电源。 这是一个与 TIDA 设计中所示阶段不同的阶段。  https://www.ti.com/tool/TIDA-01535 显示了此类电源的一个示例。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您回来。 您能否澄清并确认以下内容...

    每个隔离 式4-20mA 输出端口均可通过终端用户提供的最大功率为600W 的24VDC 电压从外部供电、也可通过交流壁式变压器在内部供电。  这可通过 PCB 上的内部跳线连接进行选择。

    那么、您是否说我们需要8 个单独 的 TIDA-01535电源解决方案设计、用于每个通道/输出的24V 输入电压隔离式电源?

    此致、

    缺点

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neguse、

    这是您一方的设计决策。

    使用数字隔离器将每个通道与背板隔离、  

    您希望如何为这些通道供电? 以及它们的接地端如何具有不同的电平? 如果您需要完全隔离的接地、则必须通过变压器或隔离式电源模块将 DAC 的电源与所选电源隔离。

    如果要对所有通道使用相同的电源、则不会将其视为通道隔离、因为它们通过接地和电源节点进行电流连接。

    此致、

    Ahmed