Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010048, DAC8760, TIDA-01535
主题中讨论的其他器件: DAC8760、 TIDA-01535
大家好、
我们需要考虑将 TIDA-010048用于4-20mA 两线制变送器。
- 7-8个输出通道–我们希望实现通道间隔离
- 2个输入
- 我们需要与电源隔离
- 电源–24V 直流
我们希望开发与电源隔离的设计、并实现通道间隔离的4至20mA 输出板模块。
TIDA-010048是否支持多个隔离式环路设计解决方案?
此致、
负 G.