This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:在 TIDA-010015中使用 INA181时的电流感应精度问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/970822/tida-010015-current-sensing-accuracy-question-using-ina181-in-tida-010015

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件:INA181

您好!

在 TIDA-010015原理图的第三页上、我看到一个10欧姆电阻器与一个0.5m 欧姆感测电阻器串联。 IN-输入上还有另一个10欧姆电阻。 问题在于、最佳的10 Ω 电阻器具有0.5%的误差、即50m Ω 或比检测电阻器值高100倍。 这是否会导致传感问题? INA181数据表显示 IN+和 IN-上无需输入电阻器、因此可以省略它们吗?  

请帮助我回答以下问题:

  • TIDA-010015原理图上的电阻器66和78是否会导致感应错误?
  • 这些电阻器可为 INA181提供哪些保护?
  • 是否可以省略这些电阻器?

感谢你的帮助、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟  

    感谢您的提问!

    原理图布局并非最佳、但您可以看到分流器的连接实际上位于节点"RSense"和"SGND"之间、这两个节点是 R66和 R78各端的网名称。 因此、R66不与分流电阻器串联、而是与分流器相连的感测线路中的电阻器串联、因此原理图可重新绘制、如下所示:

    其中 R66和 R78是上文所示的"RF"电阻器。  

    尽管如此、这些电阻器确实会在测量中注入少量误差、但不是由于感应电阻器的偏斜、而是通过略微改变 INA181内部的增益电阻器。 INA181数据表的9.1.3节对此进行了深入讨论、并提供了一个额外误差的公式。 请记住、虽然 INA181的内部电阻器彼此修整、而不是绝对值、因此它们本身的变化幅度可高达20%。 10Ωs 这些电阻器保持在较小的值(<1 Ω)、即使存在这种变化、添加的电阻也很小。  

    最后、看起来这些并不是用于滤波电阻器的、因为设计人员不包括用于设置输入滤波器截止频率的差分电容器(除非它在原理图中的其他位置)。 我要指出的一点是、这一点。 这里的问题是低侧测量接近 GND。 器件内部有 ESD 接地、在任何低于 GND 0.3V 的转换期间、二极管将开始导通。 在这种类型的事件中、这些电阻器可能会限制流入器件的电流、尽管10Ω的保护不会很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    这对我来说现在更有意义。 根据 INA181数据表中的公式、10欧姆电阻器的误差不应超过1.2%、我认为这不是问题、所以我将保留电阻器。