主题中讨论的其他器件:INA181、
您好!
在 TIDA-010015原理图的第三页上、我看到一个10欧姆电阻器与一个0.5m 欧姆感测电阻器串联。 IN-输入上还有另一个10欧姆电阻。 问题在于、最佳的10 Ω 电阻器具有0.5%的误差、即50m Ω 或比检测电阻器值高100倍。 这是否会导致传感问题? INA181数据表显示 IN+和 IN-上无需输入电阻器、因此可以省略它们吗?
请帮助我回答以下问题:
- TIDA-010015原理图上的电阻器66和78是否会导致感应错误?
- 这些电阻器可为 INA181提供哪些保护?
- 是否可以省略这些电阻器?
感谢你的帮助、
Arthur