This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:HO 和 LO 引脚输出。 HO 随着输入电压和未知波以线性方式增加噪声。

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/970980/pmp7282-ho-and-lo-pin-out-ho-is-increasing-noise-linearly-with-input-voltage-and-unknown-wave

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116

您好!

希望大家做得好。 输出噪声和未知波有两个问题。 我无法解决这个问题。 我正在尝试在单相设计48V 输入和13.4V 输出以及50A 输出电流、而不是从器件或主器件。

我是在一个月前做的。 但是、现在我设计了一个尺寸更小且更安全的 PCB。

我还无法测试50A 输出。 因为我的卡尚未通过6欧姆负载测试。  

当我增大输入电压时、

问题1:输出电压噪声呈线性增加。

问题2:HO 中显示了未知波形

测试1: 输入电压:30V、  负载:6 Ω、有2个 MOSFET、其中1个在低侧、1个在高侧、无 MOSFET 驱动

测试2:  输入电压:20V、  负载:6 Ω、有2个 MOSFET、其中1个在低侧、1个在高侧、无 MOSFET 驱动

为什么会发生这种情况?  

通常有10个 MOSFET。 其中5个位于低侧、5个位于高侧。 我通常使用2个晶体管来驱动每一侧。 但我遇到了一个问题、我将其删除、直到解决了噪声问题。

如何消除噪声? 在这种情况下、您可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于开关转换、输出电压上通常会出现一些噪声。 开关路径中的任何杂散电感都将产生电压尖峰和振铃、这些电压可能出现在输出电压上。 请参阅 TI 培训 电源技巧:测量直流/直流转换器中的输出电压纹波。

    您显示的未知波形是轻负载下的典型断续导通模式振铃。 当电感器纹波电流在开关周期结束前变为零时、就会发生这种情况。 对于降压稳压器,边界限制为 i=1/2* Vout*Toff/L

    LM5116可在强制 PWM 或二极管仿真模式下运行、具体取决于 DEMB 引脚的编程。 请参阅数据表第7.4.1节"软启动和二极管仿真"。 在某些情况下、操作可以默认为二极管仿真模式。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务