Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
你好
我们正在设计一个150KW 及以上的充电站、用于城际运输。
我们之前计划与信龙合作。 但我们认为我们可以更有效地与您合作。 我们需要:
触摸屏
嵌入式电路板(用于控制单元)
直流输出功率级(用于电源单元)
替代能源控制单元(太阳能和/或风能)
电池充电器单元(用于替代能源单元)
同样适用于1 m3 3D 打印机设计:(我们生产小型机型。 它们可与32位控制卡和步进电机配合使用。)
触摸屏
嵌入式电路板
伺服电机和伺服电机控制器
湿度和温度传感器
IGBT 或 MOSFET 模块来控制加热器
不是:我与 Jejomar Ildefonso 分享了相关的样本文件。 提前感谢您的关注。