This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV 充电站设计项目

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968084/ev-charging-station-design-projects

主题中讨论的其他器件:TIDA-010071、 ISO1212

你好

我们正在设计一个150KW 及以上的充电站、用于城际运输。

我们之前计划与信龙合作。 但我们认为我们可以更有效地与您合作。 我们需要:

触摸屏
嵌入式电路板(用于控制单元)
直流输出功率级(用于电源单元)
替代能源控制单元(太阳能和/或风能)
电池充电器单元(用于替代能源单元)

同样适用于1 m3 3D 打印机设计:(我们生产小型机型。 它们可与32位控制卡和步进电机配合使用。)

触摸屏
嵌入式电路板
伺服电机和伺服电机控制器
湿度和温度传感器
IGBT 或 MOSFET 模块来控制加热器

不是:我与 Jejomar Ildefonso 分享了相关的样本文件。 提前感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurtulus、

    这超出了 TI 电池充电 IC 组的范围。  我已转发给电源参考设计团队。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    非常感谢您对美好的一天的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurtulus、

    这些系统涵盖了 TI 的许多不同产品、我认为最好的方法是联系您当地的 FAE。

    从 Caglar Cihan 开始的一个好地方是- caglar@ti.com

    我相信、我们拥有您所需的所有器件、我们只需让您为每件器件找到合适的人员即可。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的建议。 但与当地代表的会晤对我来说是无效的。 让我解释一下您的原因:

    很抱歉、我说我所在的国家/地区没有完成工程。 只有销售代表方法。

    您所做的研发工作可以传达给大型公司。 存在道德问题。

    我的国家曾经是欧洲国家。 现在它变成了阿拉伯人。 不存在道德和商业道德问题。

    最后我要举一个例子来总结我的信息:我知道 SemikronTR 的责任非常好,但他一个月没有回到我身边。 因此、我直接联系了德国。

    你是对的、你可能很难理解我所写的内容。 但不幸的是、我遇到了这些问题。 如果您无法提供帮助、我将尝试自行完成一些工作。 感谢您的关注。

    祝你健康快乐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurtulus、

    很抱歉、您需要找到合适的支持。

    让我再尝试一个地方、看看有什么可以做的。

    我们在 TI 有一个负责电网基础设施的小组、其中一个领域是太阳能电动汽车充电、我将与他们联系、看看他们是否能提供帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    首先、非常感谢您的关注。 我也在继续工作。 我申请一些样片产品以更好地了解您的产品范围。

    我开始像项目中一样使用参考编号 TIDA-010071 REV E2的 AC LEVEL1和2级模型。 例如、与电流互感器(例如 Lem 电流变送器)不同、集成的 ISO1212似乎更有效。

    因此、这些系统的拓扑结构很明显。 但是、我希望在执行项目的同时、使用更高效、更创新的产品。 感谢像您这样的亲爱的朋友、我也学到了很多。

    祝你度过美好的一天

    Kurt C. Sahin

    k.cansahin@metiselektronik.com

    k_cansahin@hotmail.com.au