This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:器件供货情况

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TIDA-00874, TAS5805MEVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968423/tida-00874-parts-availability

器件型号:TIDA-00874
主题中讨论的其他器件:TAS3251EVMTAS5805MEVMMSP430F5529

你(们)好。

我本来希望 TIDA-00874 参考设计能成为我的设计目标( TAS3251EVM 对于我们的使用来说有点昂贵且复杂)。  遗憾 的是、TIDA-00874设计中使用的 TAS1020BPFB 不再可用。  您是否有等效的替换产品?  我是否有其他方法可以使用可用组件构建 TIDA-00874参考设计?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我不会说它与 TAS1020等效、但我们一直使用 XMOS 控制器来运行 EVM。 我将查看 TAS5805MEVM 以了解我们如何实现 XMOS。 根据您的系统要求、您可能能够使用 MSP430代替它。 如果您想继续使用 MSP430、我建议您与 MSP430团队讨论您需要的内容。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  没关系。  我想这意味着您在线获得的所有有关 TIDA-00874的有用信息现在都是多余的、因为任何人都无法再使用它来构建自己的评估板。  我假设我至少需要 MSP430才能使用 PurePath Console 3访问配置?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert。  您可以让我与 MSP430团队联系吗?  我刚才尝试在您的聊天门户上询问一位座席、但他们不知道如何与该团队联系。  此致、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我现在不会说它是所有冗余的。 除了 USB 部分、系统的其余部分仍然是非常相关和有用的参考。 但您的正确选择使其更难使用。

    可将 USB 数据转换为 I2C 和 I2S 协议的 MSP430可用于替代 TAS1020。 但是、关于如何实现这一点、我建议与 MSP430团队联系。 无论是 MSP430、XMOS 还是其他解决方案、您都需要一个控制器将 I2C 通信发送回您的计算机以用于 PPC3。

    我已将此主题移至 MSP 团队、以便他们能够更好地为您提供帮助。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的 MSP430F5529器件(https://www.ti.com/product/MSP430F5529 )支持 USB 和 I2C 通信。   USB 到 I2C 通信是否是您的应用所需的唯一功能?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回复。  实际上、是的、我只想将 USB 数据转换为 I2C 和 I2S 协议、以便从 PPC3应用配置放大器、并通过 USB 发送/接收音频。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert!

    PCB 布局和 Gerber 现在是多余的、因为 TAS1020封装仍然存在;如果没有它、您就无法通过 USB 配置放大器。  需要更新设计以使用 MSP430或 XMOS 等新器件。

    希望 MSP 团队能帮助我启动并运行该设计。  再次感谢你。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于 I2S、您需要使用 SPI 对此进行仿真-此处提供了有关如何执行此操作的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf 

    对于 USB 集成、您可以查看此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa457b/slaa457b.pdf 

    BR、

    Leo