主题中讨论的其他器件:TAS3251EVM、 TAS5805MEVM、 MSP430F5529
你(们)好。
我本来希望 TIDA-00874 参考设计能成为我的设计目标( TAS3251EVM 对于我们的使用来说有点昂贵且复杂)。 遗憾 的是、TIDA-00874设计中使用的 TAS1020BPFB 不再可用。 您是否有等效的替换产品? 我是否有其他方法可以使用可用组件构建 TIDA-00874参考设计?
谢谢你。
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我本来希望 TIDA-00874 参考设计能成为我的设计目标( TAS3251EVM 对于我们的使用来说有点昂贵且复杂)。 遗憾 的是、TIDA-00874设计中使用的 TAS1020BPFB 不再可用。 您是否有等效的替换产品? 我是否有其他方法可以使用可用组件构建 TIDA-00874参考设计?
谢谢你。
标记
Mark、您好!
我现在不会说它是所有冗余的。 除了 USB 部分、系统的其余部分仍然是非常相关和有用的参考。 但您的正确选择使其更难使用。
可将 USB 数据转换为 I2C 和 I2S 协议的 MSP430可用于替代 TAS1020。 但是、关于如何实现这一点、我建议与 MSP430团队联系。 无论是 MSP430、XMOS 还是其他解决方案、您都需要一个控制器将 I2C 通信发送回您的计算机以用于 PPC3。
我已将此主题移至 MSP 团队、以便他们能够更好地为您提供帮助。
此致、
Robert Clifton
Mark、您好!
我们的 MSP430F5529器件(https://www.ti.com/product/MSP430F5529 )支持 USB 和 I2C 通信。 USB 到 I2C 通信是否是您的应用所需的唯一功能?
BR、
Leo
Mark、您好!
对于 I2S、您需要使用 SPI 对此进行仿真-此处提供了有关如何执行此操作的应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf
对于 USB 集成、您可以查看此应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/slaa457b/slaa457b.pdf
BR、
Leo