This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010075:如果同一解决方案可用于超级电容器充电

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1002500/tida-010075-if-the-same-solution-can-be-used-for-supercapacitor-charging

器件型号:TIDA-010075

大家好、

我的客户正在寻找采用降压拓扑的恒压和电流充电解决方案、我向他们推荐 TIDA-010075、他们在回答与参考设计相关的2个问题后、您能帮您对此发表一些评论吗?

该解决方案是否可用于超级电容器充电应用? 由于超级电容器的初始电压电平为0V、这是否会导致短路情况? 我想不应该将电容器视为直流电压的开路?

2.是否可以将圈出的电阻器放置在电池/超级电容器的正极侧、并且可以使用 FDA 代替放大器。 我可以在这里考虑的一点是、FDA 的共模输入电压范围应该被考虑在内。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    由于此设计处于 CC 模式、因此充电电流为1A、如果超级电容器在启动时可支持1A 电流输出、则可使用此设计。

    理论上、高侧电流采样也是可行的、但正如您所说的、需要具有高共模抑制比的 FDA。 为什么要使用高侧电流采样?

    BR

    谢谢  

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的简森:

    客户希望 使用高侧电流采样、主要是因为超级电容器连接到12V 总线、充电/放电共享相同的 GND、如果将分流电阻器放置在低侧、他们担心放电电流会导致大功率损耗和热挑战。 这是否是一个潜在问题?

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    您能否提供其放电电路的方框图或设计原理图?

    我 想知道它们的充电和放电电路是什么。

    BR

    简森