大家好、
我的客户正在寻找采用降压拓扑的恒压和电流充电解决方案、我向他们推荐 TIDA-010075、他们在回答与参考设计相关的2个问题后、您能帮您对此发表一些评论吗?
该解决方案是否可用于超级电容器充电应用? 由于超级电容器的初始电压电平为0V、这是否会导致短路情况? 我想不应该将电容器视为直流电压的开路?
2.是否可以将圈出的电阻器放置在电池/超级电容器的正极侧、并且可以使用 FDA 代替放大器。 我可以在这里考虑的一点是、FDA 的共模输入电压范围应该被考虑在内。
谢谢。
此致、
利维亚