This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:bq27x10EVM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/999298/ev2400-bq27x10evm

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

与 EV2400板连接时、我在 bq27x10EVM 上对 EEPROM 进行编程时遇到问题。 当我写入 EEPROM 时、数据不会被保留。 我从 PORT3 HDQ 中连接到 bq27x10EVM 电路板、通信状态显示为 OK。
因此、当从 EV2400的端口3 (HDQ)连接到 bq27X10电路板时、通信状态为 OK。
当我尝试转到"EEPROM "选项卡并将初始 LMD 的值从44更改为63时、在我将值写入 EEPROM 后、它不会一直存在。 请参见随附的图像

此外、在我的一台 Windows 10计算机上、我收到以下错误、它不允许我卸载它- bq27x10单节电池电量监测计。 请参阅随附的错误消息。

应用程序启动后   、我收到错误消息、当我通过按 OK 关闭错误消息时、应用程序也会关闭。 此外、我尝试卸载程序、但它不允许我这样做。 它会显示以下错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只想更新有关此查询的信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    我已将此案例分配给我们工具团队的某个人、以供查看、因为这似乎是一个工具问题。

    您是否已尝试在管理模式下安装和运行 bqEVSW 程序?  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    以下是一些建议和意见

    bq27X10 EVSW 构建于 Windows XP 或更低版本的操作系统上。 在 Windows 10上运行可能并不总是成功的。 确保以管理员身份安装并运行它、以获得更高的成功机会。

    bq27X10软件旨在与 EV2300配合使用。 尝试保持 EV2400向后兼容。 这使得许多旧软件版本能够与 EV2400配合使用、从而取得了巨大成功。 但是、不能100%保证向后兼容性。 我建议使用 EV2300进行尝试。

    端口不可用/连接消息表示未识别 EV2400。 "port"一词表明该软件最初可能是为 EV2200设计的、然后升级为使用 EV2300。

    卸载问题可能是因为程序使用的16位依赖项/组件在较新的 Windows 上不可用。 您可以手动删除安装文件夹、然后尝试"卸载"。 当 Windows 找不到关联的文件时,可能会将其从“已安装的程序”列表中删除。 我没有尝试过、但可能值得一试。 您将需要管理员访问权限才能尝试。