主题中讨论的其他器件: BQEVSW
与 EV2400板连接时、我在 bq27x10EVM 上对 EEPROM 进行编程时遇到问题。 当我写入 EEPROM 时、数据不会被保留。 我从 PORT3 HDQ 中连接到 bq27x10EVM 电路板、通信状态显示为 OK。
因此、当从 EV2400的端口3 (HDQ)连接到 bq27X10电路板时、通信状态为 OK。
当我尝试转到"EEPROM "选项卡并将初始 LMD 的值从44更改为63时、在我将值写入 EEPROM 后、它不会一直存在。 请参见随附的图像
此外、在我的一台 Windows 10计算机上、我收到以下错误、它不允许我卸载它- bq27x10单节电池电量监测计。 请参阅随附的错误消息。
应用程序启动后
、我收到错误消息、当我通过按 OK 关闭错误消息时、应用程序也会关闭。 此外、我尝试卸载程序、但它不允许我这样做。 它会显示以下错误消息