This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户正在为其 TEC 的控制器进行设计、目前正在考虑使用我们的 DAC。
他们看到了我们的 TIDA-050017设计、并想知道还有其他更简单的方法来控制电流和电压。
我们是否有任何有关此案例的解决方案?
谢谢
David
尊敬的 David:
TIDA-050017是我们拥有的唯一解决方案。 电流只能由外部电路控制。 降压/升压器件无法限制 TEC 电流。
你(们)好、Jasper
感谢您的回答。 如果客户想要使用 TIDA-050017、可以使用什么外部电路来限制 TEC 电流?
David
尊敬的 David:
我们能否利用 TEC 的温度来限制功率?
如果您想要直接控制 TEC 电流、我们需要使用电流感应电阻器和放大器来检测 TEC 电流。