This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050017:是否有任何更简单的方法来限制 TEC 的电流和电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1000577/tida-050017-is-there-any-easier-way-to-limit-current-and-voltage-for-tec

器件型号:TIDA-050017

你(们)好

我的客户正在为其 TEC 的控制器进行设计、目前正在考虑使用我们的 DAC。

他们看到了我们的 TIDA-050017设计、并想知道还有其他更简单的方法来控制电流和电压。

我们是否有任何有关此案例的解决方案?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TIDA-050017是我们拥有的唯一解决方案。 电流只能由外部电路控制。 降压/升压器件无法限制 TEC 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢您的回答。 如果客户想要使用 TIDA-050017、可以使用什么外部电路来限制 TEC 电流?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们能否利用 TEC 的温度来限制功率?  

    如果您想要直接控制 TEC 电流、我们需要使用电流感应电阻器和放大器来检测 TEC 电流。