This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 PSpice 中模拟 TI 的.cir 文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/998611/simulating-cir-file-in-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:LM5176

您好!

我想直接使用 PSpice for TI 来模拟.cir 文件。 用户手册提到了批仿真、但 PSpice 附带的用户手册显然描述了一些旧版本。 那么、如何直接仿真 μ çir 文件呢?  

谢谢!

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Goran、

    您是否要 向我指出用户手册中显示了旧版本的 PSpice?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    请查看第461页。 有关如何设置批处理模式仿真的说明。 其中一个步骤是:"从 PSpice 窗口的文件菜单中选择打开仿真"。 在文件菜单中、我只能打开项目、设计或 txt 文件。 此外、图8-1中的 PSpice 仿真窗口与我在启动 PSpice for TI 时看到的窗口看起来不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    好的、我设法进入 PSpice 窗口并加载 cir 文件。 但是、当我启动仿真时、我会得到以下错误:

    错误(ORPSIM-16551):器件/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit

    内部错误--器件 XU1.D_VCC_REG_D10中的溢出、除法

    我正在仿真围绕 LM5176P 构建的电源。 我仔细检查了电路连接、没有发现任何可疑情况。 这种情况可能发生的原因。

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    这可能是由于某些组件参数的极端值造成的。 请将限制选项设置为类似于1E12的选项:

    选项限制= 1E12

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    通过一些改进、我终于成功地对电路进行了仿真。 其理念是使电源能够在4.2V 至55V 的输入电压下工作、从而在输出端提供6.7A 电流。 我附加了电路原理图。 在"降压"模式中、电路显然工作正常。 图2和3显示了36V 和13V 输入电压下的输出电压和电感器电流。 但是、在"升压"模式下电路不能按预期工作。 图4显示了输入电压为11V 时的输出电压和电感器电流(第一个附图为图 4、如图所示。 3和图 2)。 为电路供电的电压源的内部电阻设置为50u、因此它实际上是理想的电压源。 有什么想法"升压"模式可能会出什么问题?

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    产品专家将为您提供帮助。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goran、

    为什么您认为该部件未按预期工作? 在我看来、输出电压被调节到您想要的电平、对吧?

    如何查看 LM5176的 EVM?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    在第一个附加的图像中、底部绿色迹线表示输出电压(升压模式)。 它的电压范围大约为10.6V 至13.5V (应为12V)。 因此、在"降压"模式下、纹波相当高(接下来的两幅图像显示输出电压纹波处于几十 mV 的范围内)。 因此、"升压"模式看起来不是很好。 此外、电压纹波频率约为200kHz、器件开关频率设置为300k。

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goran、

    如果您减小斜率引脚上的电容器、会发生什么情况?

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我刚刚发现了什么问题! 我在其中生成网表文件和最后生成"cir"仿真文件的原理图中使用小写希腊字母 µ 在输入和输出电容器上标记"microfarad"(而不是小写"u")。 很难找到这一点、因为在 ASCII 文件中使用这两个字母时几乎无法区分。 我用 "u"替换了 µ Ω、电路现在工作正常。

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goran、

    非常感谢您的更新。

    周末愉快!
    Brigitte