您好!
我想直接使用 PSpice for TI 来模拟.cir 文件。 用户手册提到了批仿真、但 PSpice 附带的用户手册显然描述了一些旧版本。 那么、如何直接仿真 μ çir 文件呢?
谢谢!
此致
Goran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JC、
好的、我设法进入 PSpice 窗口并加载 cir 文件。 但是、当我启动仿真时、我会得到以下错误:
错误(ORPSIM-16551):器件/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
内部错误--器件 XU1.D_VCC_REG_D10中的溢出、除法
我正在仿真围绕 LM5176P 构建的电源。 我仔细检查了电路连接、没有发现任何可疑情况。 这种情况可能发生的原因。
此致
Goran
您好、JC、
通过一些改进、我终于成功地对电路进行了仿真。 其理念是使电源能够在4.2V 至55V 的输入电压下工作、从而在输出端提供6.7A 电流。 我附加了电路原理图。 在"降压"模式中、电路显然工作正常。 图2和3显示了36V 和13V 输入电压下的输出电压和电感器电流。 但是、在"升压"模式下电路不能按预期工作。 图4显示了输入电压为11V 时的输出电压和电感器电流(第一个附图为图 4、如图所示。 3和图 2)。 为电路供电的电压源的内部电阻设置为50u、因此它实际上是理想的电压源。 有什么想法"升压"模式可能会出什么问题?
此致
Goran