This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:单面低成本电路板设计

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996152/tida-050047-single-sided-low-cost-board-design

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS54531BQ25792TPS25750

您好!

我使用此参考设计来实现一个蓝牙扬声器、其中 VSYS 连接到我的放大器电路。 电池是锂离子4S。  

我希望实现此参考设计的低成本版本、并愿意放弃  用户指南第7页中所述的 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO。 由于降压转换器的大电感器和二极管位于参考设计的背面(L2和 D2)、我不会安装它们、我宁愿实现单面 PCB 组装。

1.是否有任何理由不  将 L1移回顶部、因为似乎有足够的空间? 我的空间不短、因此我可以将其他电阻器和电容器安装在顶部(R1-6、C16、C17等)。

2.我了解 到 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO 支持 USB-C OTG 功能、可在负载/充电电路激活时提供5V USB。 如果我将其移除、在扬声器未使用时、是否仍可以提供 OTG? 因此、我使用 BQ25792从4S 电池降压作为输入、并向 USB-C 发送5V (或更高电压、如果 TPS25750进行协商)?

3. Altium 中是否有其他信息或变体文件显示了不带 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO 的版本的完整 BOM 拟合/不拟合列表?

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在第12节(布局)的 BQ25792数据表中有一个有关将电感器放置在顶层的示例。

    2.您需要3.3V 电源轨和5V 电源轨来供电。 在仅灌电流配置中、您不需要5V 转换器和3.3V LDO。

    没有使用 BQ25792和 TPS25750且没有  TPS54531 降压转换  器和 TLV75533 LDO 的参考设计。 如果您希望仅将 TPS25750用作灌电流、则无需降压转换器和 LDO。

    谢谢、

    Mike Emanuel  

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。