Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS54531、 BQ25792、 TPS25750
您好!
我使用此参考设计来实现一个蓝牙扬声器、其中 VSYS 连接到我的放大器电路。 电池是锂离子4S。
我希望实现此参考设计的低成本版本、并愿意放弃 用户指南第7页中所述的 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO。 由于降压转换器的大电感器和二极管位于参考设计的背面(L2和 D2)、我不会安装它们、我宁愿实现单面 PCB 组装。
1.是否有任何理由不 将 L1移回顶部、因为似乎有足够的空间? 我的空间不短、因此我可以将其他电阻器和电容器安装在顶部(R1-6、C16、C17等)。
2.我了解 到 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO 支持 USB-C OTG 功能、可在负载/充电电路激活时提供5V USB。 如果我将其移除、在扬声器未使用时、是否仍可以提供 OTG? 因此、我使用 BQ25792从4S 电池降压作为输入、并向 USB-C 发送5V (或更高电压、如果 TPS25750进行协商)?
3. Altium 中是否有其他信息或变体文件显示了不带 TPS54531 5V 降压转换器电路和 TLV75533 LDO 的版本的完整 BOM 拟合/不拟合列表?
谢谢
Tony