Other Parts Discussed in Thread: ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADS1263
您好!
IAM 计划在我的设计中使用基于 TIDA0058评估板的组件和原理图。 请澄清以下问题
1.由于只有 Hercules 系列 MCU、该板获得了 SIL3认证? 包括 ADS1263在内的模拟电路部分具有任何 SIL 认证(因为在我们的设计 MCU 中、我们不使用、但我们需要 SIL 认证)?
2.A. 评估板使用 ADS1263 IC 实现模拟输入功能。 显示模拟输入引脚可耐受高达7V 电压的 IC 数据表。 那么、为什么在评估板中会说33V 耐压?
b.通过将24V 电压馈送到 Rsense 引脚的一端、另一端将连接到负载。 这是否起作用?
3、使用 ADS1263能否感测0到120mA 的电流?
请将此视为紧急情况并作出答复
此致、
Monisha OM