This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00548:安全投诉

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992722/tida-00548-safety-complaint

器件型号:TIDA-00548
主题中讨论的其他器件:ADS1263

您好!

IAM 计划在我的设计中使用基于 TIDA0058评估板的组件和原理图。 请澄清以下问题


1.由于只有 Hercules 系列 MCU、该板获得了 SIL3认证? 包括 ADS1263在内的模拟电路部分具有任何 SIL 认证(因为在我们的设计 MCU 中、我们不使用、但我们需要 SIL 认证)?
2.A.   评估板使用 ADS1263 IC 实现模拟输入功能。 显示模拟输入引脚可耐受高达7V 电压的 IC 数据表。 那么、为什么在评估板中会说33V 耐压?

    b.通过将24V 电压馈送到 Rsense 引脚的一端、另一端将连接到负载。 这是否起作用?

3、使用 ADS1263能否感测0到120mA 的电流?

请将此视为紧急情况并作出答复

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    电路板(设计)没有任何 SIL 认证(或任何其他安全认证)。 Hercules 处理器可帮助达到 SIL3认证标准。 请勿针对您自己的功能安全应用复制此设计!  本文 可帮助您开始 FS 模拟信号链设计。

    2.a)由于这是仅限电流的输入、因此电压取决于分流电阻器 R25、二极管 D2和输入电流。 在电阻为24.9欧姆且输入电流为20mA 的情况下、电压远低于1.5V。 TVS 二极管 D1 可在输入端承受高达39V 的稳定直流电压。 在这种情况下、电流将非常高并受 MOSFET Q1的限制。 TVS 二极管可保护电路免受(极短)浪涌事件的影响。 任何高于39V 的稳定电压都可能会损坏电路。 请将33V 替换为39V。 TVS 的压降选择为39V、以耐受输入端子上的任何误接线、例如输入端子上的24V PLC 电源。 请注意:33V 也就足够了、例如 TVS3301

    2.b)该输入专为传感器变送器输出(电流环路)而设计。  电压由发送器和本设计输入电路设置的电流产生、如2a 所述。 请勿将电压源连接到输入-仅连接电流源。

    此设计支持高达20mA 的电流。 该架构还通过调整分流电阻和/或 MOSFET 限流器来实现更高的电流。 此外、请确保所有组件在最坏的情况下都可以处理功率耗散。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lars 的回复。  

    根据数据表、最小回路电流被称为3.6mA。 电路是否可以测量0mA 范围内的电流? 对于感测120mA,感测电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    3.6mA 是4-20mA 回路的有用低限值。 0mA 很难检测、因为无法区分断线。 对于"0mA"、允许低电流(例如100uA)可能是有益的。

    当您读取的电流为6倍时、电阻可能会降低6倍(4.15欧姆)、以在分流器上具有相同的压降。 另请检查所有暴露在较高电流下的组件的功率耗散。  

    此致、
    Lars