Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653, UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCD3138
大家好、
我有几个关于 TIDA-00653的问题要问您。 我很难理解固件的当前循环真正控制的内容。
我对电路的理解如下:
当一侧的负载减小时、另一个电压将自动成为电源。
例如,48V 上有高电流需求。 然后、12V 将成为发电机、直流/直流将改变方向。 一旦12V 电压成为发生器、感测逻辑检测到的电流将反向。 然后、MCU 将看到此开关并切换其逻辑。
我不确定要理解的部分是:
如果模拟电路已经以电气方式将转换器的一侧切换到另一侧、那么 MCU 的逻辑真正驱动了什么?
此外,我正在浏览代码,我无法确定 MCU 在其状态机中更改状态后将进行哪些电气更改。 电路板上的物理变化是什么?
此外,当转换器从一个方向转向另一个方向时,PWM 是否会发生变化(频率/占空比有任何变化),或者 PWM 是否始终保持不变?
最后,我想知道我没有看到任何控制器(PI/PID)。 谁承担缓慢升高转换器电压的角色? 是 UCC2721XDRM 电路为栅极充电吗?
非常感谢你们的支持、你们的工作非常出色。