Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200
主题中讨论的其他器件:AMC1301、 AMC1200
工具/软件:WEBENCH设计工具
在"高电压测量计算"中、设计指南指出 Rsx= 801k 欧姆、但根据设计、它仅为789k 欧姆、类似地、Rsh=488欧姆(根据设计计算)在设计中实际上是 rsh=1k 欧姆。
为高压测量提供的表格与给定的参考设计不匹配。 请解释他们是如何进行计算的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200
工具/软件:WEBENCH设计工具
在"高电压测量计算"中、设计指南指出 Rsx= 801k 欧姆、但根据设计、它仅为789k 欧姆、类似地、Rsh=488欧姆(根据设计计算)在设计中实际上是 rsh=1k 欧姆。
为高压测量提供的表格与给定的参考设计不匹配。 请解释他们是如何进行计算的。
您好、Selva、
计算公式正确、您认为本用户指南和原理图之间存在差异是正确的。
1kohm/789kohm 的电流电阻比 显然不合适、因为当电池电压为500V 时、它无法满足 AMC1301的250mV 输入范围。
很抱歉让您感到困惑。 请根据488ohm 和801kohm 进行仿真和计算。
我发现在您的仿真文件和计算 Excel 中使用了 AMC1200模型? 并且 AMC 的增益低于预期。 例如、当电池电压为100V 时、AMC 的输入为121.68mV、而输出为913.79mV。 增益仅为7.5、远低于预期的8.2。
尊敬的 David:
感谢详细的解释。
我了解到需要重新排列提供 Rsx =801k 和 rsh=488k 欧姆的电路、以便它符合用户指南中给出的列表。
如果我可以将全部147k 替换为150k、我可以得到800k、如果我放置 rsh=488 Ω 并且 Rsx =800.488k (我不会精确地得到800.1K)
在这里、我根据电路进行了计算、
Rsx=801.488k Ω、Rsh=488 Ω
我使用 AMC1301进行仿真、它提供的增益为8.2
(增益为7.5的原因、电压表在 Rshunt 之后连接、VINP 和 VINN 之前会出现压降)
请查找随附的仿真以更好地理解
请在随附的文件中找到根据计算和仿真得出的结果。
e2e.ti.com/.../HV_5F00_Measurement_5F00_Revised.xlsxe2e.ti.com/.../HV_5F00_MEASUREMENT_5F00_TO_5F00_TI.TSC
您好、Selva、
在我查看仿真和计算文件时、我发现一个小错误、即 R4具有错误的150欧姆值。 实际上、根据您的计算和描述、R4应该为150k。 由于 R4的值错误、仿真结果远高于预期。 我觉得很困惑、因为仿真结果应该比预期的要小。
同时、 如果您希望由于输入引脚的泄漏电流而获得更准确的结果、请使用0欧姆(跳线)填充 R1和 R2。
请参阅更新的计算 Excel 文件。
您好 Selva,í a
当然、我可以在 r1=r2=1k 时提供公式。 可以计算出 AMC1301引脚的输入电压将除以 R1&R2和差分输入电阻(数据表中的典型值为22k Ω)。
我在这里插入计算公式、但我不知道您是否可以看到它。 不过、您也可以在 Excel 文件中找到它。 我用新公式更新了新的预期结果、与仿真结果相比、它看起来非常准确。 但我必须强调、数据表中只有典型的差分输入电阻值。 因此、很难评估最大和最小结果。
e2e.ti.com/.../HV_5F00_Measurement_5F00_David-Update_5F00_V1.xlsx