Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431
主题中讨论的其他器件:TLV431、 TL431
到目前为止、我在应用手册中发现了一些错误:
- EQ (35) R=(VSN-Vtvs)/I=(450-330)/6.2=22R、但 VSN 不是450V、而是360V
- EQ (37) RESALT 为103mA、但应为103ms
- EQ (38) RESALT 不是314R、而是314k。
- EQ (40)结果为0.55W、但应为3182W。
- EQ (52) Mideal=((1/(3.14+0.5))/(1-0.825)=4.64不正确、它是1.57
- eq (57)测量单位 se 为 V//ms、公式57的 se-1部分中常数1的测量单位是多少? 当这些电阻器之间的比率为33.13 (Rcsf=Rramer/33.13)时、为什么分别选择 Rramp 和 Rcsf 为9K1和2k?
更多问题:
- zenner 二极管 D31的用途是什么? 此 zenner 二极管的击穿电压比 U4低4V。
- R74和 R75的用途是什么?如何计算它们?
- R83的用途是什么?