This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:方程中的误差有几个问题

Guru**** 2768205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875626/tida-01505-errors-in-the-equations-an-few-questions

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:TLV431TL431

到目前为止、我在应用手册中发现了一些错误:

  1. EQ (35) R=(VSN-Vtvs)/I=(450-330)/6.2=22R、但 VSN 不是450V、而是360V
  2. EQ (37) RESALT 为103mA、但应为103ms
  3. EQ (38) RESALT 不是314R、而是314k。
  4. EQ (40)结果为0.55W、但应为3182W。
  5. EQ (52) Mideal=((1/(3.14+0.5))/(1-0.825)=4.64不正确、它是1.57
  6. eq (57)测量单位 se 为 V//ms、公式57的 se-1部分中常数1的测量单位是多少? 当这些电阻器之间的比率为33.13 (Rcsf=Rramer/33.13)时、为什么分别选择 Rramp 和 Rcsf 为9K1和2k?

更多问题:

  1. zenner 二极管 D31的用途是什么? 此 zenner 二极管的击穿电压比 U4低4V。
  2. R74和 R75的用途是什么?如何计算它们?
  3. R83的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kresmir、

    非常感谢您指出错误。 我们将对其进行研究并进行相应的更新。 请查看以下我的答案:

    D31击穿电压为11V、用于固定光电二极管上的电压、光电二极管的正向电压将看不到输出电压的变化。 流入二极管的电流是固定的。 这将使内部环路补偿独立。

    光耦合 kΩ 器包含一个寄生极点、该极点在频率范围内难以表征、因此光耦合器设置为具有等于1k Ω 的下拉电阻器(R75)、这会使寄生光耦合器极点进一步移出并超出本设计所关注的范围。 R74将直流增益设置为2。

    R83为 TLV431提供偏置电流、以实现高跨导增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、  

    感谢你的帮助。
    我不确定 Kresmir 的其他问题在哪里消失了、因此请允许我代表他再次提交:

    • 为什么有必要使用 Q5向 CS 引脚引入"消隐"时间?

    关于 Q9:

    1. 是否可以用 SiC 替代它? 因为很难找到具有 HFE>30和1700V UCE 的 BJT。
    2. 为什么在 C-E 上使用2x1M 电阻器?
    3. 对于大多数牵引逆变器 dV/dt =>20kV/us、根据 Kresmir 的评论、C36、C37和光耦合器 U3似乎不是最佳选择。 你能评论吗?
    4. 应用手册指出:汽车40V 至1kV、但大多数使用的组件都不符合汽车标准、包括 Q9。 对此有什么看法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您在此添加问题。 请查看我在各行之间的答案。

    • 为什么有必要使用 Q5向 CS 引脚引入"消隐"时间?

    无需使用它、但它有助于将上升沿的尖峰作为干扰进行消隐。 当尖峰不干扰 IC 运行时、可以移除电路。

    关于 Q9:

    1. 是否可以用 SiC 替代它? 因为很难找到具有 HFE>30和1700V UCE 的 BJT。

    是的、SiC 可与放置在栅极和源极之间的 Zenar 二极管一起使用、但尚未尝试。  

    1. 为什么在 C-E 上使用2x1M 电阻器?

    这是不需要的。 只有在调试启动电路时、这些电阻器才是占位符。

    1. 对于大多数牵引逆变器 dV/dt =>20kV/us、根据 Kresmir 的评论、C36、C37和光耦合器 U3似乎不是最佳选择。 你能评论吗?

    没错。 可以减少 C36和 C37。 它们仅用于 EMI 目的。 U3可替换为大于20kV/us 的光耦合器。

    1. 应用手册指出:汽车40V 至1kV、但大多数使用的组件都不符合汽车标准、包括 Q9。 对此有什么看法吗?

    没错。 由于开发时间和资源有限、我们主要关注 IC 器件和变压器的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Xun

    我真的不理解 D31与 U4并联的点。 U4修整为15.25V、D31为11V、因此可以移除 U4。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kresmir、

    哦、我明白了。 很抱歉、这是错误。 D31应该被移除。 它不起作用、不应连接到那里。 我当时正在试验它、但忘记从原理图中删除它。 我也会更新原理图。 很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Xun

    R69和 R73将 U4的阴极电压设置为15.25V、而不是11V! 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kresmir、

    当放置11V 齐纳二极管时、R62可防止 Vout 被钳位到11V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    R62的用途显而易见。 我问为什么使用 TL431将电压钳位到15.25V、然后使用齐纳二极管将电压钳位到11V。  可能两个电压都需要相同、11V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kresmir、

    VOUT 始终为15.25V、不受齐纳二极管的影响。 它由 TL431加上 R69和 R73的电阻分压器进行设置、即:2.5V*(R73+R69)/R73=15.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    齐纳二极管与 TL431并联、因此电压将被钳位到较低的齐纳电压。 11V 低于15.25V、因此齐纳二极管将导通、TL431将不导通。 当然、如果填充齐纳二极管。 否则、输出电压将高于15V (15.25V+VF (光耦合器 LED)+V (R61)=19V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kresmir、

    我的理解是 R69和 R73电阻分压器连接到 Vout、因此 Vout 调节为15.25V。 TL431A 电压的阴极是由偏置电流乘以上拉电阻降低的输出电压、大约为15.25V-Ibias *(R62//(R61+R83))。