This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28335:DAC 的外部接口(DAC 3161)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874555/webench-tools-tms320f28335-external-interface-with-dac-dac-3161

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: DAC3161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如何将 外部 DAC 3161与 TMS320F28335连接。  

   

谢谢

此致、

D.sangeetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangeetha,

    当然、我们可能可以找到一个良好的 F28335器件接口解决方案。 您计划使用 DAC3161中的哪种通信类型? 这些选项应在其数据表中列出、网址为 :http://www.ti.com/lit/gpn/dac3161 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     很抱歉、我们现在更改了 DAC 器件型号 AD5687R。

    我们计划使用 SPI 接口连接 TMS320F28355和 AD5687R。

    您能不能告诉我的引脚配置是正确的还是错误的……

    DSP 端 ---   DAC 侧

    SPISIMOA (GPIO 16)-- SDI

    SPISOMI (GPIO 17)---- SDO

    SPICLKA (GPIO 18)-- SCLK

    SPISTEA (GPIO 19)--LDAC (acive low 引脚)

    GPIO 20 ---- SYNC (低电平有效引脚)  

     

    谢谢你  

    此致  

    D.sangeetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangeetha,

    我在 AD5687R 的数据表中进行了介绍 、似乎它们将启用从器件的"SPISTEA"连接到 SYNCn 信号、并将 GPIO 连接到 LDACn。 供参考的"SPISTEA"是 C2000器件的从器件使能。

    您需要阅读他们的数据表、并仔细检查其是否正确。 但是、其余引脚均已正确连接。

    如果您更改为使用较新的 C2000器件、则可以获得具有集成式12位缓冲 DAC 的器件! TMS320F2837x 系列可能最接近 F28335。 还有一款成本更低的100Mhz 器件、它还具有缓冲 DAC、即 TMS320f28004x 系列。

    http://www.ti.com/product/TMS320F28379D

    http://www.ti.com/product/TMS320F280049C

    此外、如果您想继续使用外部 DAC、还可以使用大量的 TI DAC。 (如果遇到技术问题、您可以在该 E2E 论坛上获得出色的支持。 引脚连接、布局、SPI 通信问题等)

    12位 DAC 

    16位 DAC

    此致、
    Cody