主题中讨论的其他器件: DAC3161
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
如何将 外部 DAC 3161与 TMS320F28335连接。
谢谢
此致、
D.sangeetha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
如何将 外部 DAC 3161与 TMS320F28335连接。
谢谢
此致、
D.sangeetha
Sangeetha,
当然、我们可能可以找到一个良好的 F28335器件接口解决方案。 您计划使用 DAC3161中的哪种通信类型? 这些选项应在其数据表中列出、网址为 :http://www.ti.com/lit/gpn/dac3161
此致、
Cody
您好、先生、
很抱歉、我们现在更改了 DAC 器件型号 AD5687R。
我们计划使用 SPI 接口连接 TMS320F28355和 AD5687R。
您能不能告诉我的引脚配置是正确的还是错误的……
DSP 端 --- DAC 侧
SPISIMOA (GPIO 16)-- SDI
SPISOMI (GPIO 17)---- SDO
SPICLKA (GPIO 18)-- SCLK
SPISTEA (GPIO 19)--LDAC (acive low 引脚)
GPIO 20 ---- SYNC (低电平有效引脚)
谢谢你
此致
D.sangeetha
Sangeetha,
我在 AD5687R 的数据表中进行了介绍 、似乎它们将启用从器件的"SPISTEA"连接到 SYNCn 信号、并将 GPIO 连接到 LDACn。 供参考的"SPISTEA"是 C2000器件的从器件使能。
您需要阅读他们的数据表、并仔细检查其是否正确。 但是、其余引脚均已正确连接。
如果您更改为使用较新的 C2000器件、则可以获得具有集成式12位缓冲 DAC 的器件! TMS320F2837x 系列可能最接近 F28335。 还有一款成本更低的100Mhz 器件、它还具有缓冲 DAC、即 TMS320f28004x 系列。
http://www.ti.com/product/TMS320F28379D
http://www.ti.com/product/TMS320F280049C
此外、如果您想继续使用外部 DAC、还可以使用大量的 TI DAC。 (如果遇到技术问题、您可以在该 E2E 论坛上获得出色的支持。 引脚连接、布局、SPI 通信问题等)
此致、
Cody