请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108 工具/软件:WEBENCH设计工具
实际上,计划使用 LSF0108电平转换 器将 TM4C1294控制器(3.3V)与 I2C 模块、SPI 模块、GPIO 引脚和 UART 模块连接在我的设计中,所有的操作都是5V。 但在设计添加上拉电阻器时、我几乎不会感到困惑。
当我需要添加上拉电阻器时、您能建议我吗? 我无法从数据表中了解它在线条下方意味着什么。
"如果任一输出为推挽式、则数据必须是单向的、或者输出必须为三态并 由某种方向控制机制控制、以防止在任一方向上高至低总线争用。 如果两个输出均为开漏、则无需方向控制"。
这两个连接完全让我感到困惑。 如果有人让我对自己的理解有一定的了解、那么这对我顺利完成设计非常有帮助。
提前感谢:)