Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C43-Q1
您好!
有关 TIDA-01505和基于 TIDA-01505设计备用电源的一些问题:
- 是否可以将变压器次级绕组串联(在应用手册中、它们是并联的)以获得30V 而不是15V 的电压?
- 为什么在该设计中选择 UCC28C43-Q1 (有许多反激式控制器、这是任何特殊原因)?
- 此设计的一个主要缺点是使用光耦合器(没有足够的间隙和爬电距离以及低 CMTI <50kV/s)、如果没有光耦合器、输出功率将会降低。 我们可以提出任何变通办法吗?
谢谢你。