This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:有关该设计的一些问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874689/tida-01505-a-few-questions-about-the-design

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件: UCC28C43-Q1

您好!

有关 TIDA-01505和基于 TIDA-01505设计备用电源的一些问题:

  1. 是否可以将变压器次级绕组串联(在应用手册中、它们是并联的)以获得30V 而不是15V 的电压?
  2. 为什么在该设计中选择 UCC28C43-Q1 (有许多反激式控制器、这是任何特殊原因)?
  3. 此设计的一个主要缺点是使用光耦合器(没有足够的间隙和爬电距离以及低 CMTI <50kV/s)、如果没有光耦合器、输出功率将会降低。 我们可以提出任何变通办法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    它可以正常工作。 并联绕组结构会增加额定电流、串联后会产生30V 电压、但会将转换器 Iout 降级到至少一半。

    首先,它支持大占空比范围,这对于如此宽的输入电压非常重要。 其次、它是具有固定开关频率的控制器、因此在轻负载时有足够的能量为输入电容器充电。 在轻负载条件下使用谷底开关控制 器时、开关频率一直降至~1kHz。 再充电之间没有再充电。 如果启动电路关闭、在这段时间内、没有源为 VDD 电容充电。 在这1ms 内、如果 VDD 电容不够大、则意味着器件会关断。

    此设计有两个版本:一个带有光耦合器、另一个没有光耦合器。 请参阅原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢您的回答。 是否可以使用此光耦合器而不是参考设计中的光耦合器:

    https://www.digikey.com/product-detail/en/broadcom-limited/ACPL-K43T-000E/516-3287-5-ND/4211144

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kresmir、

    是的、通过查看规格、该器件可用作替代器件。