This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:40A 的 TIDA-010042 MOSFET

Guru**** 2383140 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD19531Q5A, CSD19502Q5B, CSD19532Q5B, TIDA-010042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871841/tida-010042-tida-010042-mosfets-for-40a

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5ACSD19502Q5BCSD19532Q5B、CSD18540Q5B

您能否向我发送一个电路板布局、其中包含 TIDA 参考文献中列出的40A CSD19531Q5A MOSFET?

以及器件型号、我可以在其中订购它们。

是否换用 STP75NF75 MOSFET?

我n`t 修改电路板布局

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    感谢您关注我们的 FET。

    如果您正在寻找要购买的 EVM、但很遗憾、此设计不可用、则此参考设计仅为书面形式、它本来已经过单个电路板的验证、但不能公开购买。

    如果您只想购买功率 MOSFET、可在此处购买样片:

    此参考设计的所有光绘文件均可在此处找到、其中包括 MOSFET 布局

    如果您正在寻找 MOSFET PCB 尺寸建议、请参阅 CSD19531Q5A 数据表的第10页。

    但愿这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们希望 TIDA 基准处理40A、是否可以使用这些 MOSFET?  

    40A TIDA 版本是否已在单个电路板上验证? 如果是、我可以在 Altium 中打开电路板布局吗? 这将节省更改封装尺寸和调整布线宽度的时间。 我可以访问20A 版本、但需要40A 版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    我认为 TI 可能提供了 MOSFET 选项、这并不意味着要过多地更改 PCB。

    我们拥有较低电阻的 MOSFET、例如100V CSD19532Q5B 或80V CSD19502Q5B、我认为这可以满足您的需求。 它们的运行温度会很高、您需要将开关频率调低至50kHz、然后将电感器调整至大约30uH 以获得可接受的纹波电流。 我不确定市场上是否有如此高的电感、高电流、您需要进行检查。

    CSD19502Q5B 和 CSD19532Q5B 应与设计安装在相同的 PCB 封装中。

    我使用该工具进行了一些损耗计算、因为这是一种两相设计、我使用该工具时假设每相电流为20A:

    我得出大约2.5-3W 的损耗@ 50kHz、这大约是该封装在典型应用中可以处理的功率、请参阅此处的文章以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 STP75NF75 MOSFET 添加到 PCB 设计中。 在我订购电路板之前、如果使用这些器件有任何问题、请告知我。 我计划添加散热器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    我认为您最好从 MOSFET 制造商那里获取这些信息、在本例中为 ST Microelectronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会、感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 MOSFET 上施加了什么 Vgs 电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    我假设您是指 TIDA-010042、这是由应用于驱动器 Vdd 引脚的 Vcc 决定的。 在原理图中、它显示了施加到 Vdd 引脚的10V Vcc。 因此、MOSFET 栅极上的栅极驱动器将为10V。

    如果数据表中的 Vgs 规格、则每个 MOSFET 的绝对最大额定值。 对于 ST FET 和 TI FET、我建议允许的最大 Vgs 电压为10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     因此 、STP75NF75应该起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    我在之前的陈述中犯了一个错误、并说 TI 允许的最大值和 ST MOSFET 为10V、这是不正确的、我应该说20V。 因此、10V 栅极驱动器对其中任何一个都是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为断开电池与负载或太阳能电池板连接的 MOSFET 也应替换为 TO-220封装?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    这些 MOSFET 的使用与负载开关类似,因此可以使用 I2R 计算功率损耗,然后您可以使用随附的博客了解每个封装通常能够耗散的功率损耗。

    在您的情况下、原始参考设计中电路板上的 CSD18540Q5B 会耗散@ 20A ~1W (20*20**电阻@温度)、但40A 最有可能耗散近5W。 这通常对于 PCB 上的 SON5x6封装来说太大。

    您将需要找到一个能够处理40A 电流的 FET 或 CSD18540Q5B 电流量的两倍的 FET、以便在它们之间分配电流。