This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2640R2F:CC2460R2F 蓝牙接口连接至主板(MSP430F6779A)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870211/webench-tools-cc2640r2f-cc2460r2f-bluetooth-interface-connection-to-mainboard-msp430f6779a

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我设计了单独的2板、第一个是主板使用 MCU"、第二个是蓝牙板使用芯片"CC2460R2F"(RGZ 封装)。  

从 BT 板到与主板的连接、我使用大约10个引脚、  

引脚 名称 说明 CC2640R2F
7. DIO_2 GPIO、传感器 cotroller UART_RX/SPI_MISO
8. DIO_3 GPIO、传感器 cotroller UART_TX/SPI_MOSI
9. DIO_4 GPIO、传感器 cotroller SPI_CLK
10. DIO_5 GPIO、传感器 cotroller、高驱动能力 SPI_CS
35. RESET_N 复位、低电平有效、无内部上拉 BLE 复位
36. DIO_23 GPIO、传感器 cotroller、模拟 关闭(保留)
37. DIO_24 GPIO、传感器 cotroller、模拟 中断主机(保留)
38. DIO_25 GPIO、传感器 cotroller、模拟 中断 BLE (保留)
44. VDDS 1.8V 至3.8V 主芯片电源 VDD 1.8V 至3.8V
EGP 接地焊盘 GND

我的问题是、  

1.是否应该在 BT 板和主板之间插入或添加连接(电阻器或电容器)?  

 

如果必须在电路板中插入额外的组件

2.应该安装哪个组件 BT 板或主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1:无需添加任何组件。 但是、如果您有足够的空间、则可以添加0欧姆电阻作为占位符。

    对于 Q2: 最好安装在 BT 板上(如果要添加为占位符)。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、 我还有其他问题、

    由于我  将主板和 BT 板分开、问题在于连接器的镀层。 问题是、

    我是否应该选择适合此功能的最小镀层选项(通信主板和 BT 板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择"镀层"选项5 (15uin)。

    谢谢、

    PM