请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我设计了单独的2板、第一个是主板使用 MCU"、第二个是蓝牙板使用芯片"CC2460R2F"(RGZ 封装)。
从 BT 板到与主板的连接、我使用大约10个引脚、
引脚 | 名称 | 说明 | CC2640R2F |
7. | DIO_2 | GPIO、传感器 cotroller | UART_RX/SPI_MISO |
8. | DIO_3 | GPIO、传感器 cotroller | UART_TX/SPI_MOSI |
9. | DIO_4 | GPIO、传感器 cotroller | SPI_CLK |
10. | DIO_5 | GPIO、传感器 cotroller、高驱动能力 | SPI_CS |
35. | RESET_N | 复位、低电平有效、无内部上拉 | BLE 复位 |
36. | DIO_23 | GPIO、传感器 cotroller、模拟 | 关闭(保留) |
37. | DIO_24 | GPIO、传感器 cotroller、模拟 | 中断主机(保留) |
38. | DIO_25 | GPIO、传感器 cotroller、模拟 | 中断 BLE (保留) |
44. | VDDS | 1.8V 至3.8V 主芯片电源 | VDD 1.8V 至3.8V |
EGP | 接地焊盘 | GND |
我的问题是、
1.是否应该在 BT 板和主板之间插入或添加连接(电阻器或电容器)?
如果必须在电路板中插入额外的组件
2.应该安装哪个组件 BT 板或主板?