This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20541:UCC2897A 是一个典型值为250kHz 的固定频率、但 PMP20541原理图中有一个"FSW=300kHz&quot

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870570/pmp20541-ucc2897a-is-a-fixed-frequency-with-a-typical-250khz-but-there-is-a-fsw-300khz-in-pmp20541-schematic

器件型号:PMP20541
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好 TI 朋友

从数据表中可以看出、UCC2897A 是一个典型值为250kHz 的固定频率、最大 Fsw 为270kHz、但 PMP20541原理图中有一个"Fsw=300kHz"。

这是错误还是错误? 请帮帮我。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2897a.pdf

http://www.ti.com/lit/df/tidrth6/tidrth6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、  

    根据数据表的第8.3.1.3节、 RON 和 ROFF 引脚设置开关周期(TSW)和最大工作占空比(DMAX)。 它们可以 根据公式(2)至(5)进行计算。

    电气特性中的振荡器频率250kHz 是在 RON=ROFF = 75kHz 的条件下测量的。

    PMP20541中的 BUR、RON=53.6k、ROFF = 82.5k
    此致、

    Teng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您解决我的困惑。

    首先、数据表说明中有一个"固定频率"、如下所示:

    其次 、电气特性中没有如下所示的测试条件"RON=ROFF = 75kHz":

    这两点让我产生误解。 这些内容可能会在数据表中进行更新、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    是的、没错、它是一个固定频率控制器。

    数据表中提供了 RON 和 ROFF 的值。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为、"固定频率"的"频率"是 UCC2897A 的开关频率。 但振荡器频率由 RON 和 ROFF 编程。

    如何理解描述中的"固定"? "固定频率"是否等于"振荡器频率"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    UCC2897A 是一款峰值电流模式脉宽调制 器、"固定"意味着它不受频率控制、频率固定。

    是的、 振荡器频率由 RON 和 ROFF 编程。  在 UCC2897A 中、开关频率等于振荡器频率。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    振荡器频率是一个可调参数、可通过 RON 和 ROFF 进行编程。 编程后 、UCC2897A PWM 控制器的频率固定。 这意味着、例如、它不支持使用跳跃功能、或者不会随不同负载电流而变化。

    这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    它仍然支持脉冲跳跃功能。   

    是的、频率不会随不同的负载而变化、UCC2897A 由峰值电流模式控制、滴定会改变占空比。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的详细答复。