This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:[TIDA-00254]什么是支持摄像机

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871115/tida-00254-tida-00254-what-is-support-camera

器件型号:TIDA-00254
主题中讨论的其他器件: DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

尊敬的  

我将使用 Point Color camera 测试 TIDA-00254

-。 FL3-U3-13S2C (滚动快门)  

是否使用 TIDA-00254为 Point 应该和 TI 参考软件提供了这种支持?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    欢迎访问 TI E2E 论坛! 我很高兴告诉您、此摄像头可与参考软件配合使用。

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    我还想告诉大家、DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 不再受官方支持、而是提供给旧版使用。 因此、虽然 Hirak 的评论应该为真、但如果需要、我们将无法提供调试支持。

    谢谢、

    Kyle