请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00254 主题中讨论的其他器件: DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK
尊敬的
我将使用 Point Color camera 测试 TIDA-00254
-。 FL3-U3-13S2C (滚动快门)
是否使用 TIDA-00254为 Point 应该和 TI 参考软件提供了这种支持?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
我将使用 Point Color camera 测试 TIDA-00254
-。 FL3-U3-13S2C (滚动快门)
是否使用 TIDA-00254为 Point 应该和 TI 参考软件提供了这种支持?
谢谢