请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP7282 主题中讨论的其他器件: LM5116、 LM5143-Q1
您好、先生、
是否可以在 PMP7282所示的主从配置中使用 LM5116 IC、忽略电流感应。
1.在电压模式下通过短接 CG 和 CGS 引脚(第12和第13引脚)使用 LM5116?
2.如果我不使用电流感测功能、那么该功能在电流共享方面将如何受到影响?
谢谢、此致、
Nesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
是否可以在 PMP7282所示的主从配置中使用 LM5116 IC、忽略电流感应。
1.在电压模式下通过短接 CG 和 CGS 引脚(第12和第13引脚)使用 LM5116?
2.如果我不使用电流感测功能、那么该功能在电流共享方面将如何受到影响?
谢谢、此致、
Nesh
您好 Nesh、
我的理解是、需要为 LM5116仿真电流模式控制架构提供一些电流感应信息。 在两相实现中尤其如此 、其中均衡化的 COMP 电压为电流环路提供命令以保持可接受的电流共享。
如果最大输入电压小于65V、则另一种替代方案是 LM5143-Q1电流模式控制 器、因为它无需外部支持组件即可提供自动多相电流共享(例如用于180度相移或驱动从器件的 COMP)。
此致、
Tim