This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:电流共享精度

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/870069/pmp7282-current-sharing-accuracy

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件: LM5116LM5143-Q1

您好、先生、

是否可以在 PMP7282所示的主从配置中使用 LM5116 IC、忽略电流感应。

1.在电压模式下通过短接 CG 和 CGS 引脚(第12和第13引脚)使用 LM5116?

2.如果我不使用电流感测功能、那么该功能在电流共享方面将如何受到影响?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    与内部专家咨询您的问题。 我们将在几天内尽快与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    我的理解是、需要为 LM5116仿真电流模式控制架构提供一些电流感应信息。 在两相实现中尤其如此 、其中均衡化的 COMP 电压为电流环路提供命令以保持可接受的电流共享。

    如果最大输入电压小于65V、则另一种替代方案是 LM5143-Q1电流模式控制  器、因为它无需外部支持组件即可提供自动多相电流共享(例如用于180度相移或驱动从器件的 COMP)。

    此致、

    Tim