This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:UCC25630-2DDBR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379, UCC256402, UCC256302, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890587/pmp40379-ucc25630-2ddbr

器件型号:PMP40379
主题中讨论的其他器件:PMPUCC256402UCC256302UCC256404

您好!

我正在使用 PMP40379为音频电源系统开发此系统

我仅测试115VAC。

问题

S600是否短接115VAC、从组件 GBU8J-BP 引脚2和 L601引脚3连接到=> C605负电源轨?

~115VAC 短路:这是不带开关的115VAC 的最佳连接吗? 这是为了美国市场!

2.对于 DNP R613 ,如果我没有安装这个电阻器,即 R613,我仍然需要将 SS 从引脚9:LL/SS 连接到引脚12:RVCC 正确吗?

我还可以使用0r 代替  

只需要澄清一下、谢谢。

此致、

Neil Henry

IRADLLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DNP R613、请以红色突出显示连接、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    1.是的,您可以直接将交换机短接 至115VAC 输入。

    2.如果您不需要 R613,则可以删除连接,但我建议保留此占位符以进行突发模式调整。

    此致

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    根据参考设计文档 PMP40379、其表述为 R613 DNP、请勿组装。 如果是、如何处理 SS!

    我们需要为我们的设计激活 SS/Soft START 功能。

    因此、如果 R613 DNP、不要在引脚9 LL/SS 上为这个设计组装。

    设计如何处理软启动?

    请注意、此500W 功率适用于功率放大器产品。

    此致、

    Neil Henry @í a IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    J603的用途是什么?

    我能否消除此组件、而不存在影响设计的缺陷?

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    软启动电容器 C623基本上设置了软启动斜坡的速度、请参阅此应用手册中的更多详细信息  

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua836a/slua836a.pdf

    J603是一根跳线、用于放置电流探头以监控谐振电流、您可以将其直接短接。

    此致

    Oliver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    感谢您的支持。

    在输出电容器 C632、C633、C634、C636上、 C637和 C638。

    除了2000uF 之外、还可以使用什么电容范围。

    请注意、我有一个物理约束板尺寸问题。

    那么、我可以使用什么值来代替六个组件、即2000uF? 这些电容器很大、占用了很多空间!

    另外、对于 C605 - C610、您能不能建议使用其他选项。 谢谢你。

    此致、

    Neil Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    根据输入范围和输出功率选择输入电容 C605-C610、如果输入范围较窄、则可以使用较小的电容。

    对于基本上取决于负载转换要求的输出电容器、如果需要、您可以进一步降低电容。

    此致

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们正在考虑从 UCC256302升级 IC、并将 UCC256402作为替代器件。

    我们的客户需要此音频功率放大器电源、因此除了每个客户请求的宽交流输入需求之一之外、还需要超低可闻噪声。

    根据 PMP40379参考设计、除了 DNP S600外、它看起来非常适合、没有任何变化。

    我是否需要对 PMP40379参考设计进行任何其他修改?

    此致、

    Neil Henry

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    请查看此应用手册- 从 UCC25630x www.ti.com/.../slua966a.pdf 迁移到 UCC25640x

    本应用报告介绍了 UCC25640x 和 UCC25630x LLC 控制器系列之间的主要差异 、并演示了如何将 UCC256404迁移到现有设计。

    此致

    Oliver