This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:电感器问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/890278/webench-tools-lm5175-inductor-problem

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我对升压功率没有足够的了解。 我将在我的硬件中说明我需要什么。 我有12V 至24V 的直流输入电压、我需要12V 和10A 的输出电压。 我使用 webench 工具仿真电路、计算出的电感在 IRMS 中过高。 51A。 在供应商中很难找到它。 您能帮我设计具有更小电感器的电路吗? 可能我做错了。

谢谢你